This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC339:ESD 额定值

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897328/tlc339-esd-rating

器件型号:TLC339

大家好、

你好。

我们的客户希望了解以下器件的 HBM、CDM 和 MM ESD 额定值:

LM6511IMX NOPB
TLC339IDR
TLC339IPWR
TLC3704IPWR
TLC393IDR


提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    我将在内部与您联系、因为这些是未发布的号码、还不应在公共论坛中进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carlo ,Sorry、您好、因为延迟了、但我仍然没有收到设计团队的回复 、尽管 我已经问过几 次。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teng、

    结果已在内部转发给 TI 支持团队-您应该会收到他们的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul 和 Teng:

    我已经了解了这些器件型号的 ESD 详细信息。

    谢谢你。

    此致、
    卡洛