This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 rcv420的该芯片的输出电压为1-6V、而不是0-5V

Guru**** 2581125 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/870811/the-output-voltage-of-this-chip-using-rcv420-is-1-6v-instead-of-0-5v

主题中讨论的其他器件:RCV420XTR111

我根据数据表中的说明设计了这个电路(电路中的1个引脚未焊接到电路板上并且保持悬空)、但是它的输出电压为1-6V、而不是最初的0-5V 预期电压值。 至于输入、我使用 XTR11芯片设计电路输出4-20mA 电流、这在示波器测试后是准确的。 我不知道问题在哪里。 请帮我了解问题是什么、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCV420配置似乎正确、接受4-20mA 输入并生成0-5V 输入。  下面是使用基于数据表图的行为/近似电路的近似 SPICE 仿真。   

    但是、原理图上的4-20mA 输入信号是如何连接的、尚不清楚。 原理图显示 IN+输入端的电容器、您之前提到过您使用示波器测量4-20mA 电流。  这是交流还是直流输入信号?  您使用哪个 XTR11器件来生成4-20mA 信号?  如果这是交流信号、频率是多少? 如何使用示波器测量该输入电流?  您能否给出完整的原理图或示意图来显示发送器电路以及输入信号是如何连接的?

    谢谢你

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、尊敬的工程师,

    第一张图片是生成4-20mA 电流的电路图、第二张图片是接收4-20mA 电流并将其转换为0-5V 电压的电路图、但输出不是理想电压。

    在第三幅图片中、信号1是0-3.3V 电压信号、信号发生器生成的频率为1.5HZ。 该电压信号是第一幅图片的输入。 信号2是 RCV420输入引脚的电压信号。

    在第四幅图中、信号2是 RCV420的输出电压。 最初所需的输出电压不是0-5V、但整体升高了大约1V。

    这些是当前的情况。 感谢您帮助我了解问题所在。 如果您需要任何其他信息、请给我发送一封邮件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 XTR111电路上、PFET 的漏极应连接到负载(RCV420)、 源极应通过电阻器 R16连接到 IS 引脚(2)。  开机自检上的原理图显示这些连接反向。  请检查 PFET 晶体管连接 (请参阅下面的数据表原理图)。

    -关于 RCV420电路、我重现 Vout = 1V 至6V 的问题的唯一方法是 、如果我故意使 RCV420 REFIN (12)保持悬空。  您能否确认 REFIN 已连接至+10V 基准、换句话说、请确认引脚10、引脚11和引脚12 均使用 外部仪表测量+10V 电压。

    这是在一个 PCB 中发生还是在几个 PCB 中?   如有可能、请分享 PCB 布局。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    很抱歉我很晚才回复你、在 XTR111电路部分、我检查了它、发现 PFET 确实反向了。 但是、当输入电压为0-3.3V 时、该电路的该部分可输出4-20mA 的电流。 我对此感到非常惊讶。 我将在下一个板中对其进行修改。

    关于 RCV420的电路部分、下图是其 PCB 部分。 第3个引脚是信号输入、第14个引脚是信号输出。 这看起来非常简单。 正如您所说、我使用示波器检查了引脚12、11和10的电压、结果显示它们大约为2V。 为了避免芯片出现问题、我重新焊接了另一个电路板、结果与上一个电路板相同。 这三个引脚未达到数据表上的10V 基准电压。 那么、我该怎么办? 电路是否有问题? 还是应该将另一个10V 电压连接到这三个引脚?

    这是我第一次设计电路并绘制 PCB。 非常感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的介绍、

    上面的布局未清楚地显示 GND 连接。  例如、C13的引脚1标记为 GND、但没有显示接地连接的过孔或迹线。   器件下方是否有 GND 层?  如何连接 PCB 板上的 GND 网?

    请发布 RCV420的完整原理图以及相应的 PCB 布局(包括所有层)、以便我们进行回顾。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    感谢您的耐心等待。以下文件是我整个电路板的原理图和 PCB。 左下角是 RCV420的原理图。 在测试中、我只使用了黑色框中的器件、而不使用后面的分压器件。 图中的 t1-t9是我在测试中使用的测试点、不代表电阻或电容。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    e2e.ti.com/.../board.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    观察布局、 可以看到 GND 填充与信号布线和元件焊盘之间似乎没有足够的间隙/间隙。 我怀疑其中一些连接可能会对 GND 短路。  

    例如、NetC17_2仅显示了 GND 填充和布线之间的~2mil 间隙。  在制造电路板或焊接组件时、这些信号布线和组件焊盘可能会短接至 GND。  大多数 PCB 制造工艺都要求此间隙大得多、通常约 为~8mil 或~10mil。  由于 PCB 上有空间、因此您可以将此间隙设置为大得多并避免此问题(或者、您可能需要咨询 PCB 制造商了解最小间隙要求)。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回流焊使用的间隙为0.3mm、手工焊接连接器使用的间隙为0.35mm。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:  
    很抱歉我很晚才给你答复。 非常感谢您的建议、我将在下一个板中对其进行修改。
    再次感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:
    很抱歉再次打扰你。 如果以后出现问题、我能再咨询一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然你可以:-)

    祝您好运!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、请随时发布新问题。  如果此帖子已关闭、请随时打开新的帖子查询。

    此外、如果您希望我们在订购新电路板之前查看修订的 Altium 原理图/布局、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Luis