This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2140:OPA2140在使用 V/I 转换时具有异常输出电流

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891993/opa2140-opa2140-has-abnormal-output-current-when-used-v-i-conversion

器件型号:OPA2140

 您好,

我们的客户使用 OPA2140作为0~24mA 电流源、在仿真过程中没有问题、但实际上、他遇到了使用 PCB 进行测试的问题。

1) 1)单个12V 电源、 0~2V 输入和0~24mA 输出、没有问题。

2) 2)当+-12V 电源供电时、有0.25~3mA 的增加。 例如、1V 输入、其输出大约为10.3mA、而不是10mA。 当输入为1~2V 时、会出现这种现象。 此外、输出电流只能达到18mA、不能增加。  

请提供一些建议吗? 或者是否存在一些 PCB 布局问题? 电路如下:

 

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaylen、您好!

    电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../kaylen_5F00_opa2140.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaylen、您好!

    Howland 电流泵电路在大约1.5MHz 时具有一个 Que。 我对 Q 进行了补偿、它不会使用小步进或大步进函数振荡。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaylen、您好!

    Raymond 所做的补偿看起来非常好。

    150R 电阻器、这是电流泵的负载(负载)吗? 150R 负载是否通过电缆连接到电流泵? 那么、电缆电容还是其他杂散电容与负载并联? 这最终会要求修改补偿。

    顺便说一下、您为什么在 Howland 电流泵中使用 U2和 U1B? 它们会将不需要的相位滞后添加到反馈环路中。

    Kai