This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA198:满量程输入电压

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193, INA196, INA197, INA194, INA195, INA198

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883118/ina198-full-scale-input-voltage

器件型号:INA198
主题中讨论的其他器件:INA193、 INA196、 INA197、 INA194、 INA195、

您好!

满量程输入电压指定为0.15V (典型值)。

这是什么情况?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    这个针对满量程输入电压的典型技术规格实际上并不是很有用。 所示的0.15V 电压只是让用户了解这些器件的典型输入电压范围。 例如、通过15mΩ Ω 分流器的10A 电流将导致0.15V。

    更有用的是最大规格、它显示了器件输出达到饱和之前可以施加的最大输入电压。 这由相对于 V+电源轨规格的摆幅控制、并且取决于器件版本的电源电压 VS 和增益。

    例如:

    如果 VS = 12V、

    • INA193、INA196 - Vsense 最大值=(12 - 0.2)/ 20 = 0.59V
    • INA194、INA197 - Vsense 最大值=(12 - 0.2)/ 50 = 0.236V
    • INA195、INA198 - Vsense 最大值=(12 - 0.2)/ 100 = 0.118V

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测