This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200-Q1:负负载电流时的 INA200-Q1输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: INA200-Q1, INA200, INA201, INA202, INA293, INA290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873937/ina200-q1-ina200-q1-output-when-negative-load-current

器件型号:INA200-Q1
主题中讨论的其他器件: INA200INA201INA202INA293INA290

您好、支持团队、

我的客户询问 INA200-Q1负负载电流时的输出。 INA200-Q1输出是否以300mV 的偏移下拉至 GND? 我的理解是否正确?

但是、它们的负载是双向的、只监控正电流并忽略负电流。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    情况并非如此、具体取决于电源电压和共模电压。  当 Vsense 电压低于20mV 时,INA200、INA201和 INA202可能无法正常工作。

    请参阅部分  

    10.1.4由于 VSENSE 和共模电压而导致的精度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier -San、您好!

    感谢您的支持。 我已经提到10.1.4.3、但没有关于负 VSENSE 的说明。 输出电压与负 VSENSE 输入的行为如何?  

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    根据 VCM 和 Vsense、您可以假设其电压不低于 Vsense 等于零时的电压。  我会根据具体情况引用图32或图33。  假设该部件与零 Vsense 点之间的变化不大。  问题是、就像 Vsense 等于零一样、您将获得不同器件的输出变化。  如果您要将其用于20mV 以下的任何值、则不建议这样做。   

    请查看 INA293或 INA290。  它们在20mV 问题下没有相同的值。  它们的规格不同、但相似。  它们也没有比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier -San、您好!

    感谢您的支持。 请让我确认。 您的答案是否意味着 VOUT 在任何负 VSENSE 下始终保持在300mV 左右的输出?

    您能否显示该规格的最大值? 您无需保证、但他们需要将其作为参考信息。

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    该值是 Vcm < 0时的典型规格。  在这种情况下、我们没有该值的最大规格、我假设当 VCM 介于0和 VS 之间、即400mV 时、该值接近该条件。