This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-SEP:VS = 3.3V 时的电气性能

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891912/ina240-sep-electrical-performance-under-vs-3-3-v

器件型号:INA240-SEP

您好!

INA240-SEP 的大多数电气特性都在 VS = 5V 下指定。但是、当它在 VS = 3.3V 下运行时、如何估算这些性能

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生、您好!

    在2.7V 至5.5V 的电源范围内、所有参数都应保持在数据表规格内。 从5V 变为3.3V 的影响可通过 PSRR 效应加以考虑:

    此致、Guang