This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4521:关于 THS4521的交流耦合连接...

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901201/ths4521-about-ac-coupling-connection-of-ths4521

器件型号:THS4521

尊敬的 Sirs:

我的客户想知道、如何为 THS4521使用交流耦合输入?

对原理图进行了哪些修改?

如果它们使用与输入信号布线串联的电容器、纯直流信号输入是否存在任何问题?

增益控制、-3dB 点、...有没有任何影响

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    数据表的第8.4.1.1和8.4.2.1节对此进行了说明。

    Kai