This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:交流电流感应和分辨率

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883011/ina181-ac-current-sensing-and-resolution

器件型号:INA181

您好!

根据 此博客、分流器可以测量交流和直流电流。 由于 INA181是数据表中的"电流分流监控器"、因此 INA181是否可以测量 交流和直流电流?

2.是否有办法知道可以测量的最小电流(或分辨率)以及该最小电流的电压是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Elisha、

    只要输入分流电压处于其满量程范围内、INA181就可以测量交流和直流电流。 它还可以测量正负电流、只要其输出偏移至某个电压(通常为 Vs/2)、负电流就不会使输出饱和。 考虑在此处观看高精度实验室电流感应培训视频:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-gain-error?context=1139747-1139745-1138708-1139852-1140045

    2、最小电流和分辨率将有所不同、具体取决于分流电阻器、器件增益、电源电压和基准电压。 这些值将通过了解要感测的电流范围、最小感测电流时允许的最大误差是多少来设置。 以上链接也可以帮助您了解这些概念。

    为了进一步回答您的问题、分辨率将受输出引脚的峰-峰值噪声的限制。 输出噪声的计算方法与此处讨论的确定运算放大器噪声时的计算方法完全相同:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-1?context=1139747-1139745-14685-1138803-13232

    因此、您可以通过过滤输出信号来提高分辨率。 因此、INA181的总峰峰值输出噪声计算如下:

    BWN =噪声带宽= kn*BW = 1.57*BW;   

    BW =器件的闭环带宽

    kN =不同滤波器阶数的砖墙校正因数。

    en_shunt = SQRT (4*k*T*R*BWN)

    en_cSA = eb*SQRT (BWN)

    ebb =器件的输入频谱噪声密度(nV/rtHz)

    EN_TOTAL_rms = E_SHUNT^2 + E_CSA^2

    en_total_rms_RTO (以输出为基准)= en_total_rms*增益

    en_total_peak-peak = 6*e_total_rms_RTO

    希望这对您有所帮助、

    Peter