This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA659EVM:与其他评估板集成评估模块的文件

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA659, OPA659EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890561/opa659evm-files-for-integrated-evaluation-module-with-other-evaluation-boards

器件型号:OPA659EVM
主题中讨论的其他器件: THS4513EVMOPA659

您好!  

我们在上一篇文章   中获得了 OPA659EVM 和 THS4513EVM 的项目文件- https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/884994 。 感谢您的支持。

但是、当我在 PCB 编辑器中打开项目文件 OPA659时、它对我来说是错误的。  

下面是我们购买的评估板的图片。 您能否共享 OPA659EVM 的正确项目文件? 您是否还可以包含 原理图和 PCB 库文件? 谢谢、

https://www.digikey.com/products/en?mpart=OPA659EVM&v=296。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gefe、

    以下是文件:

    e2e.ti.com/.../OPA659DRB-_2800_Altium_2900_.zip

    e2e.ti.com/.../OPA659DRB-_2800_PCAD_2900_.zip

    该项目最初在 PCAD 上完成、但我将文件导入到了 Altium 中。 执行此操作时、原理图似乎存在问题、因此我也包含了原理图的 PDF 版本。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    谢谢你。 这看起来也不正确。  请参阅随附的图片、了解差异。

    您能否以 Altium 格式发送正确的版本(如果可能、请包含原理图和布局库)? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    我再看一下您共享的文件。 PCB 布局看起来正确。 我对这种混乱感到抱歉。 但是、原理图文件未显示任何组件。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gefe、

    原理图对我来说是相同的、这是从 PCAD 导入到 Altium 的结果。 我已经提供了一份 PDF 版原理图供参考。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。