This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:用于替代 PAC1921的器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5056A, INA230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882644/ina219-the-device-to-replace-the-pac1921

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件:LM5056AINA230

大家好、

我的客户希望找到 用于替换 PAC1921的器件。  相同或高 共模 电压 能力和 I2C 输出。  这里有一些建议器件吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您是否浏览过此 TI 的"电流/电压/功率监控器"网站?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在使用 e2e 之前、我在网上进行了调查、但只发现这里的 lm5056a 太大了。 它们需要小尺寸或 作为竞争对手。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您可以使用 BOM 交叉参考工具。  在这里、您可以快速看到器件选项及其相似性。  在我运行该工具时、INA230似乎是一个很好的替代方案、尽管引脚排列和规格不同。