This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1620:静态电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901122/ina1620-quiescent-current

器件型号:INA1620

您好!  

你好。  

我是否可以要求确认我们对静态电流的理解是否正确?

1、 参考第6页的电气特性、由于它是每通道的电流、在 VEN=2V 和 Iout=0A 时、电源的最大预期电流为3.3mA*2=6.6mA、对吧?

2、仍在第6页上、Vs=±2V。 静态电流是在正电源下测量的、对吧? 预期在负电源上测量相同的最大 Iq?

谢谢、
Elisha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    1、 参考第6页的电气特性、由于它是每通道的电流、在 VEN=2V 和 Iout=0A 时、电源的最大预期电流为3.3mA*2=6.6mA、对吧?

    是的、在25C 时 IQ 将加倍(工作 IQ 或使能引脚无负载的电流消耗)、测试条件为 Vs =+/-2V 至+/-18V (共模)、Vo 配置为中间电源或0V 且无负载 (Iout=0A)。 如果要考虑整个温度范围、则必须为最坏情况选择4.2mA/通道数据集。  

    2、仍在第6页上、Vs=±2V。 静态电流是在正电源下测量的、对吧? 预期在负电源上测量相同的最大 Iq?

    运算放大器静态电流是以从运算放大器正电源轨到负电源轨的电流的形式测量的。 在这种情况下、典型值为2.6-3.3mA/通道、以 Vs =+/-2V 至+/-18V 的电流为基准、在25°C 时使用上述测试参数。 如果测试条件发生变化(这是空载条件)、则指定的 IQ 值不再为真。 但是、4.2mA/通道是整个工作温度范围(Iout = 0)的最坏情况、请参阅下面捕获的图像。  

    VEN = 0且 Iout = 0A 为关断或禁用静态电流图、位于页面底部。   

    最棒的

    Raymond