This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML-SP:金属盖子或盖子是否内部接地?

Guru**** 2790145 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124AQML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901077/lm124aqml-sp-metal-lid-or-lid-is-internally-grounded

器件型号:LM124AQML-SP

大家好、  

我的客户想知道 LM124AQML-SP 是否有金属盖子。 如果确实如此、他们需要检查金属盖子是否内部接地、是否提供了用于浮动或浮动的焊盘。  

如果他们有金属盖子,如果盖子内部接地,或者有垫用于将盖子接地,您能提供帮助和帮助吗? 或者您可以在"备注"字段中添加的其他内容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AH、

    陶瓷器件确实具有金属盖、但是它们是电气断开连接的、浮动的。 盖子材料可能不是金属。 请使用 Kirby 的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是美国国家半导体的陶瓷封装的另一个示例、它没有金属盖子。