This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634:是否有8引脚 DIP 替代产品?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF634A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882589/buf634-is-there-an-8-pin-dip-replacement

器件型号:BUF634

根据数据表、我看到 BUF634A 可用作 SOIC (VSON 和 HSOIC 为预发布版)。  工作中是否有8引脚 DIP 封装。  如果不是、建议在新设计中使用等效缓冲器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、

    目前没有计划为 BUF634A 发布 DIP 封装。 目前、最佳选择是切换到不同的封装或使用以下适配器板:

    http://www.ti.com/tool/DIP-ADAPTER-EVM

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    BUF634A 提供超高压摆率。 这使得电源去耦变得有点关键。 在这方面、"大型"DIP 封装会非常不幸。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的 Kai、  

    由于接合线大得多、并且引线电感与良好的高频性能不一致、PDIP 会随着时间的推移而被放弃-  

    不过、我确实发现 OPA633是另一种选择。 在这个设计点上没有太多的东西、因为鉴于目前可用的更小的封装要好得多、PDIP 封装的意义很小。