This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:金属盖子或盖子是否内部接地?

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901079/lm139aqml-sp-metal-lid-or-lid-is-internally-grounded

器件型号:LM139AQML-SP

大家好、  

我的客户想知道这些 LM139QML-SP型号是否 有金属盖子。 如果确实如此、他们需要检查金属盖子是否内部接地、是否提供了用于浮动或浮动的焊盘:

5962R9673802VXA

5962R9673802VXA

5962R9673802VDA

5962R9673802V9A

如果他们有金属盖子,如果盖子内部接地,或者有垫用于将盖子接地,您能提供帮助和帮助吗? 或者您可以在"备注"字段中添加的其他内容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    与上一篇文章一样、这些器件都是陶瓷器件、没有金属盖。

    通常(当然、始终存在例外情况、因此请验证)、采用陶瓷 DIP 封装且具有盖的放大器产品没有连接盖。 这将在 DIP 封装组装过程中采取一些复杂的额外步骤。 其他封装类型可以将盖板连接到其中一个引脚。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意、5962R9673802V9A 是裸片、没有封装