This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:为160VAC、150kHz 开关频率无线电源传输系统设计电压测量

Guru**** 2635845 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, AMC1302, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891614/amc1301-design-voltage-measurement-for-160vac-150khz-switching-frequency-wireless-power-transfer-system

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335AMC1302

您好!

我想测量160VAC 至3.3VDC 的电压、

它用于 TMS320F28335 ADC 功能。

VINP-VINN 限制在+-250mV 之间、以此类推

+-160*sqr(2)*(330/(200000 + 200000 + 330))=+-186mV

然后直接连接 VINP 和 VINN、

我将得到 VOUTP 和 VOUTN 是正弦波1.65+186/250*1.65=2.8776V 对吧?

我的设计是否正确?

我的设计还有其他问题吗?

我真的需要帮助,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到我们应该解决的几个问题。  

    首先、AMC1301的共模输出电压为1.44V、而非1.65V。 此外、AMC1302的增益固定为8.2。  

    您的输出方程如下所示:1.44V +.186*8.2 = 2.97V

    高侧电源通过一个470ohm 电阻器提供12V 电压、这会导致470ohm 上的电流下降15mA。 电阻器两端的功耗很高、5V 高侧电源的最大电源电流为8.3mA、因此我将增大该电阻器的尺寸。  

    您将需要连接 GND1和 VINN。  

    最后、您可能需要考虑修改分压电路。 AMC1301是一款低输入阻抗器件、与输入阻抗并联的330ohm 分流电阻器将产生显著的增益误差。 此外、器件的输入偏置电流将在该分流电阻器上引入偏移误差。 此 Excel 计算器将帮助您计算此误差、并允许您决定可接受的误差量: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    首先、感谢您快速回答我的问题、

    我了解输出方程、谢谢!

    但仍有一些问题、

    1. 470欧姆电阻器的尺寸增加了多少? 它是否使用 方程式"12-5.1/R = 8.3mA"
    2. 为什么连接 GND1和 VINN?
    3. 是否可以在 VINP 之前放置一个缓冲器来消除增益误差?  如果没有、您有什么建议吗?  在 VINN 之前串联一个330ohm 电阻器吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴能提供帮助!  

    1.这个方程式是可行的! 您还可以留出少量误差、例如9mA、以确保器件始终具有所需的功率。  

    2.确保输入电压不会相对于高侧接地漂移超出共模电压范围。 您的12V 电压来自哪里? 它是否以测量的来源为基准?  

    3.缓冲阶段将起作用。 否则、在 VINN 之前串联一个330ohm 电阻器将消除偏移并减少总体误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    1. 我终于明白了!
    2. 12V 使用与栅极驱动器相同的电源、是否会产生任何影响?
    3. 您认为哪一个更好? VINP 之前的串联缓冲器级还是 VINN 之前的串联电阻器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.这应该可以。

    从技术上讲、我认为使用缓冲器可以实现更高的性能、但我建议使用电阻器。 这种方法成本更低且更易于设计。 由于您使用的是集成式 ADC、我相信您不需要在信号链的前端实现高性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    我明白您的观点、

    感谢大家!

    最后一个问题、

    最后的设计是、以下各项应该正常工作、对吧?

    此致、

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    对我来说很好! 请务必查看您用于电阻分压器的电阻器压降额定值。 您可能希望将每200k 分为2 100或4 500.6s 等、具体取决于您的设计所具有的价格点和尺寸限制。