This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4121:THS4121CD 放大器电路

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880178/ths4121-ths4121cd-amplifier-circuit

器件型号:THS4121

我将 THS4121CD 用于一种设计。 运算放大器的输入来自电容式声学传感器。

我们需要10uVrms 或更高的本底噪声。 但对于电流电路、我们得到100uVrms 的本底噪声。

我想知道我的剪切是否有问题。 (连接了下面的电路)

谢谢、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存在一个问题、即您无法在足够接近的位置进行描述-尝试完整的 TINA 原理图以继续-(此外、最好使用实际负载、具体而言、您不显示任何反馈元件-没有人可以按原样解决此问题)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助! 我尝试了 TINA 原理图仿真、得到了以下噪声。

    在下面的电路中、我们得到100uVrms 的本底噪声。

    您能不能建议您在原理图中提到的反馈元件和实际负载。

    很抱歉、我不熟悉电路开发、非常感谢您的帮助。

    供参考的是、输入寄生电容为5.5pF。 您能否确认是否需要将其添加到 TINA 原理图仿真中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    THS4121模型中应包含寄生电容。 您能否说明一下您是否正在尝试使用该电路实现目标? 因为它显然不在典型增益配置中。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!  

    令人惊讶的是、它完全模拟了、  

    1.您必须首先验证直流工作点-考虑这些10G 反馈 R 与输入偏置电流的影响-它们将输入与打开反馈环路的电源轨挂钩-不是有效电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oops -这是一个 CMOS FDA、下一层

    由于输入 C、这些10G 反馈 R 将在环路中引入极低的电平-这将成为稳定性问题、当然、噪声也会显著峰值。  

    从本质上讲、将10G 反馈与100Mhz 部件相结合将非常困难。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    THS4121可能有点太快、无法在初学者项目中使用。 您是否有过运算放大器电路相关经验?

    Kai