This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF411QML-SP:金属盖子或盖子内部接地?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMD18200QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901081/lf411qml-sp-metal-lid-or-lid-is-internally-grounded

器件型号:LF411QML-SP
主题中讨论的其他器件:LMD18200QML

大家好、  

我的客户想知道 LF411QML-SP 是否 有金属盖子。 如果确实如此、他们需要检查金属盖子是否内部接地、是否提供了用于浮动或浮动的焊盘。  

如果他们有金属盖子,如果盖子内部接地,或者有垫用于将盖子接地,您能提供帮助和帮助吗? 或者您可以在"备注"字段中添加的其他内容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 AH、

    陶瓷器件确实具有 金属 盖、但是它们是电气断开连接的、浮动的。 盖子材料可能不是金属。 请使用 Kirby 的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该特定产品上、封装没有金属盖子。

     从数据表中的封装图可以看出、封装顶部没有薄金属盖子。

    在大多数情况 下、来自 National 的陶瓷 DIP 和陶瓷双列直插扁平封装(以"QML"或"QML-SP"结尾的产品)没有金属盖子。

    LMD18200QML 例外。