This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172:PSpice 模型

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM6172, TINA-TI, OPA2690, LM7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/871553/lm6172-pspice-model

器件型号:LM6172
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA2690LM7372

您好!

LM6172 PSPICE 模型中是否包含噪声参数?
如果使用网表查看器并使用 TINA-TI 搜索短语"噪声"、我找不到有关噪声参数的注释。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

      正确、网表查看器似乎并不表示已为此设备建模了噪声。 我还运行了几个测试来证明这一点。 遗憾的是、您将无法使用 LM6172 PSPICE 模型运行噪声仿真。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    感谢您的快速回复。

    我知道。

    最好的服务
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima-San、

    我刚收到我们客户的请求,您能否为我提供 LM6172 PSPICE 模型及噪声仿真模型(1/f 噪声等)?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您对此过于遥远之前、我尝试找到内部交叉参考、但失败了-不确定这意味着什么、但不可能有任何模型更新可用。  

    OPA2690在内部是类似的拓扑、但不像高电源电压那样高、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的快速回复。

    我们的客户已使用 LM6172。 遗憾的是、正如您指出的、OPA2690不符合最大工作电压范围的要求。
    那么、您能否制作包含噪声参数的 LM6172 PSPICE 模型?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修改 TI 模型将需要产品线注意-他们可能会发现在该模型上还有许多其他需要改进的东西。  

    总之、在开始之前、这里是对近零器件的参数搜索(仅限 TI/NSM、LTC 也有类似的双通道器件)。 从规格 FIT 的角度来看、LM7372看起来很有前景-这是按 VFA 排序的降压转换率、看起来在 LM6172上可能是一个轻微的降额。 因此、如果您具有任何增益、则应该很好、  

    而且、TINA V11有一个 LM7372的模型、对其进行输入噪声测试看起来非常好- 1/f 和平带看起来很好、  

    这是 TINA 文件、在其他规格中始终存在模型有效性问题、但噪声电压看起来不错、此测试电路强调运算放大器本身的输入电压噪声。  

    e2e.ti.com/.../LM7372high-gain-test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、LM7372仍处于较旧的参数交叉参考中(LM6172不是)。 这些是极小的交叉、但它确实显示了 LM73272在仿真和之前的参数列表中重复14nV 平带噪声的不同参数数据库列表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    感谢您的支持。

    我知道您很难修改 LM6172 PSPICE 模型。
    如前所述、噪声参数似乎包含在 LM7372 PSPICE 模型中。 因此、我建议我们的客户使用 LM7372 PSPICE 模型、而不是 LM6172 PSPICE 模型。
    如果我收到他的其他问题、我将与您联系。

    此致、
    加藤