This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074A:如何连接不使用通道的引脚

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891979/tl074a-how-to-connect-the-pins-of-un-use-channel

器件型号:TL074A
主题中讨论的其他器件:TL074

您好!

客户刚刚使用了 TL074的3个通道、 并将其余通道输入和输出与 GND 连接在一起、请参阅附件以了解原理图。

现在、客户报告说 TL074的温度会很高、达到90C、但将其更改为新的温度、则温度大约为50C。

您能否评论一下连接到 GND 是否正常? 另外、请告知哪些潜在问题会导致过热。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    发热的原因是输出对信号接地短路。

    此处处理未使用的运算放大器的最佳方法是将运算放大器的正输入端连接到信号接地端、并将运算放大器的输入端连接到此运算放大器的输出端。 这会形成电压跟随器(增益为1的同相放大器)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    遵循 Kai 的建议、但在接地和同相输入之间添加一个10k 串联电阻器。 这可在电源故障导致 VCC-正电压时保护输入。