This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:1W 通信信号波形

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/899884/pga308-1w-communication-signal-waveform

器件型号:PGA308

您好!

我检查了大约1W 通信信号的波形。

波特率抖动 似乎 很好(在 用户指南第4.6节中低于1%、我们的波特率为111.11kbps)。

但上升和下降时间 非常长(176ns/430ns)。 用户指南第4.6节显示了波特率低于0.5%的情况。 是否没有好的?

我们 现在放置了一个用于 EMC 测试保护的电容器、如用户指南中图5.6的 C3。 可能很难删除 C

如果此波形不好、您对此问题有什么想法吗? 我们可以更慢地更改波特率。

我尝试附加一个波形和电路。 您能看到它们吗?

此致、

Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kot、

    要发布图片、请单击文本框标题中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢你的答复。 我再试一次。 请确认 it.e2e.ti.com/.../1W-waveform.xlsx

    此致、

    Ko Tokoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高东一、

    是的,我可以打开它:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高东一、

    如前所述、在111kbps 时、将需要根据数据表规格提供0.5%的上升/下降时间、并且怀疑控制器在驱动 EMC 滤波器电容时存在问题。  

    PGA308/9EVM 上使用的 USB-DAQ 平台控制器具有分立式"单线加速电路"(USB DAQ 平台用户指南第3.7节中介绍了该链接)、能够处理长线路并驱动总线上的大电容、同时支持波特率。  请参阅 USB DAQ 用户指南的第3.7节。   

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou056/sbou056.pdf

    在您的情况下、将波特率降低到~12kpps 是否可以接受?  另一种选择是使用1线总线加速器/缓冲器/中继器来驱动电容并支持高波特率。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis - San、

    感谢您的回复和建议。 我们将波特率更改为7.5kbps (包括裕量)。 它看起来很好。

    我想解决这个问题、但我不知道如何解决。

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到"This resolved my issue"按钮

    此致、

    Kot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高东一、

    非常感谢您的更新、很高兴这对您有帮助。

    此致、

    Luis