This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2835:命名

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891990/opa2835-naming

器件型号:OPA2835

您好!  

在 OPN 中、OPA2835IDGS 表示封装、对吧?

2. “我”有什么意义吗? 数据表中列出的所有器件型号似乎都具有"I"

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    更改为1:请参阅数据表"封装选项附录"中的"封装信息"。

    更改为2:" I "表示-40°C 至+125°C 的"扩展工业温度范围" 另一方面、标准的"工业温度范围"通常介于-40°C 至+85°C 之间

    Kai