This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:过零检测器- ZCD 应用

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887688/tlv7011-zero-cross-detector-zcd-application

器件型号:TLV7011

您好、TI 团队、

我正在使用 TLV7011进行 ZCD 应用、但未获得结果。

我尝试过很多次、第一次开关时就会爆震、但有一次我得到了结果。 一段时间后,它也被喷了。

请帮助我解决此问题。

主要的一点是、我已经按照其 ZCD 应用数据表中给出的那样构建了电路。

340Vpeak (240Vrms)通过分压器降压至3.4Vpeak、负周期由齐纳二极管(3.3V).e2e.ti.com/.../TLV7011_5F00_ZCD_5F00_Detector.pdf 削波

我要连接我的原理图和输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayyed、

    停下来!  您所做的事情是极其危险的。

    您是否将其连接到带电电源线? 还是通过隔离变压器?

    我可以看到问题是什么、但我更关心您的应用安全。

    在我们继续之前、出于安全考虑、请回答以下问题:

    1. 240VAC AC1和 AC2是否来自隔离变压器? 还是直接从墙壁上?

    2."GND"是浮动还是接地以安全("绿色")第三引脚接地? 您的示波器是否接地至"绿色"接地?

    3.您能否提供应用和设置的详细原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    保罗·格罗厄先生。
    感谢你的答复。 答案如下。
    实际上、我已经按照给定的图构建了电路
    是的、 它直接来自240VAC 带电电源 、不使用隔离变压器。
    GND 是来自 隔离式直流电源 (5V:Vcc 和 GND)的直流电源接地(负极)。 示波器与隔离变压器连接。
    我已经在 E2E 论坛上上传了原理图。
     
     
    此致、
    Sayyed Yaseen |产品工程师
    Whitelion 公司。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sayyed

    我想在星期一与保罗讨论他的关切。  一般而言、我担心的是、在正向偏置方向使用齐纳二极管保护比较器的输入免受负电压的影响。  这将仅将电压限制为-0.7V、这超出了我们的绝对最大电平。  首选方法是在灯串中添加另一个电阻器、并使用标准二极管将第一个衰减级别的电压限制为-0.7V、然后使用第二个电阻分压器将电压限制为小于-0.3V。

    然而、我最大的顾虑是电路中的齐纳二极管不以比较器接地为基准。  因此、接地电位的任何差异都可以进一步增大比较器看到的负电压。

    我们将于星期一向您提供进一步的应用建议。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sayyed、

    我完全同意 Paul 的观点。 您的设置中有几个重大错误、您应该立即停止您的实验!!!!

    将您的电路安装在电源变压器(安全变压器)的次级侧、我们将了解我们如何为您提供帮助。 但请停止直接试验电源电压:-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sayyed、

    首先- TI 只能提供有关比较器使用的指导。 总体设计和实际设计的安全性由客户决定。 我建议向熟悉脱机装置设计的人征求安理会的意见。

    第一点是不要将接地称为"接地"。 这就是我的危险信号。 高压线路"接地"是一件糟糕的事情。

    您现在拥有的"接地"应该被称为"HV_common "、"Floating_common "或类似的东西、而不是推测接地。

    浮动测试设备是危险的、不鼓励使用。 。

    最好使用隔离变压器"浮动"测试电路并具有真正的安全接地。

    我将根据以下谅解继续:

    1. 终端电路将由隔离式公共电路(无"接地"连接)离线供电。
    2. 您称为"GND"、我将调用 HV_common、它与 AC1处于相同的电位
    3. 用于测试- AC1和 AC2来自"浮动"隔离变压器、因此 AC1可以安全地接地、示波器和任何其他测试设备都接地。

    通过原理图、我参考了完整的原理图、其中显示了线路插头和负载-基本上-您要做什么?? 仿真原理图不够详细。 我更愿意帮助您找到更安全的方法来实现这一点...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已有一段时间没有更新、因此我将关闭此帖子。

    如果需要其他信息、请回复重新打开或开始新帖子。

    谢谢

    卡盘