This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:LM139AW-SMD 与5962

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139A-MIL, LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882578/lm139aqml-sp-lm139aw-smd-vs-5962

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件:LM139A-MILLM139AQML

大家好、Kirby 和团队、

"LM139AW-SMD"和5962版本之间有何区别? SMD 版本是指器件的商业版本还是 MIL 版本?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    我假设您所指的"5962" SMD#是5962-8773901DA。

    I quoteth 来自 Kirby:

    "在收购之前、TI 和 National 提供了一些使用相同 SMD 编号的产品。

    收购后、决定如果客户订购的是5962号、他们将获得 TI 版本。  要获取 National 版本、客户必须通过 NSID (完整的 National 器件型号)订购。"

    5962-8773901DA LM139AWB、这是德州仪器(TI)的原生器 件、位于 LM139A-MIL 数据表中。

    LM139AW-SMD 是 National Semiconductor 的原始器件、位于  LM139AQML 数据表中。

    因此、如果您订购的是"5962-8773901DA"、则会获得 TI 版本。 如果您订购的是"LM139AW-SMD"、您将获得 National 版本。