This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:用于硅光电钳快速和标准输出的放大器

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858, TLV3501, TRF37D73, OPA656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901010/opa858-amplifier-for-fast-and-standard-output-of-silicon-photomultipliers

器件型号:OPA858
主题中讨论的其他器件: TLV3501TRF37D73OPA656

大家好、

我在这个论坛上的最后一次很棒的经历鼓励我再次寻求帮助。 这一次、我正在寻找有关 ON Semiconductor 的硅光电倍增管(SiPM)的解决方案。 此处显示了该器件的一般方案、所有其他信息均可在数据表和应用手册中找到、目前为止我唯一参考的是...

sipm

Datashee SiPM

应用手册偏置和读取

SiPM 的一般介绍

现在、我们希望使用此类传感器进行荧光检测、非常适合超低光应用。 来自 On Sem 的这些 SiPM 具有两个可能的输出、在上图中称为 Fout 和 Sout、分别表示快速输出和标准输出。 Fout 引脚允许访问 FWHM 值约为1-2ns 的超短脉冲(如上面原理图旁边所示、由于我们计划使用更大的 SiPM、脉宽将在1-2ns 的范围内更大)。 我们有两种方法来访问两个输出-用于单脉冲计数的 Fout 和用于跨阻电流监控的 Sout。 我已经制定了一个小计划:

scheme

整个过程分为两个子电路、分别是用于 Fout 读取的电路 A 和用于 Sout 读取的电路 B。 我想强调的是、我们不打算同时使用两个读取电路! 当读取 Fout 路径时、否则连接到 TIA 的阳极将仅按照上面链接的应用手册中的建议对地短路。 如果使用电路 B、Fout 端口将保持悬空。

电路 A:

我已经在 OPA858放大器周围设计了一个增益为100的电路构建、后跟一个超快比较器 TLV3501。 TINA-SPICE 结果如下所示:

TINA

但是、仿真运行良好、整个过程不起作用。 我对放大器本身进行了测试、这似乎是正常工作的方式、只是因为我的设备很差(只有 AnalogDigilent Discovery 2在家里进行所有测试)、才会产生相当大的噪声。 现在 TLV3501做了一些非常奇怪的事情、但我想我在这段过程中弄乱了一些东西。 此时、我将会相信、在焊接过程中、我以某种方式损坏了 SiPM 和/或其他 IC -我在这里使用了 J 系列 SiPM、它是 BallPad、不太容易手工焊接。 但是、在重新设计之前、我想问一下这个电路是否至少可信。

OPA858是否是一个不错的选择? 在互联网上、根本没有任何关于 Fout 端口使用的说明。 《半导体》描述了如何使用两个串联的微型电路 ZX60−43S+ 20dB 射频放大器作为其设备。 我当时在考虑使用 TRF37D73等 TI 射频放大器。 但是、对于大于1x1mm 的 SiPM、Fout 无法驱动50欧姆阻抗。 但该电路在内部匹配50欧姆、我不知道只使用运算放大器进行阻抗匹配。 遗憾的是、用于评估板的线圈无法购买。 有人会建议使用不同的运算放大器或方法吗? 或者、我是否应该在射频论坛中再次询问问题的这个特定部分?

电路 B:

对于 TIA 器件、应用手册提供了一个将 OPA656用作放大器的示例。

OPA858是否更适合执行此任务? 非常类似于下面数据表中的示例电路。 OPA858具有更高的 GBWP、更低的输入偏置电流和输入电压噪声以及类似的最大输出驱动电流。

如果你能在这些问题上帮助我,那就太棒了-我非常感谢你的任何建议!

此致、

编辑:插入了丢失的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    关于电路 B:

    OPA858肯定可用作 OPA656的替代器件。 OPA858是一款更新的器件、旨在用于 TIA 应用、正如您提到的、它 具有更高的 GBWP、更低的输入偏置电流、输入电压噪声以及更低的输入电容。

    对于电路 A:

    您提到您在仿真和实际应用中都获得了正确的结果。 您尝试通过切换到射频放大器来更改您的设计中的哪些内容?

    最棒的

    Hasan Babiker