This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:输出的负极部分失真

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873273/opa549-negative-part-of-the-output-is-distorted

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: OPA541

您好!

我们的客户存在以下问题:

我使用 OPA549S 并构建具有单位增益和+/- 24V 电源电压的反相运算放大器、输入频率为100KHz、空载时输出波形正常、 但当负载为0.5欧姆时、输出的负极严重失真、请参阅附件、告诉我如何解决

e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_7c7465091b528494d355ca217e4bcbce_5F00_attachments.zip

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    仿真还显示了信号频率增加时的失真。 请参阅1kHz、10kHz 和100kHz 下的仿真:

    e2e.ti.com/.../roland_5F00_opa549.TSC

    OPA549似乎没有足够快的速度满足您的应用。 请记住、OPA549的单位增益频率只有900kHz。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    例如、在100kHz 频率下、此运算放大器可以比纯电阻负载更好地驱动电感负载、例如电机。 您的应用是什么? 也许我们可以为您找到替代 解决方案。

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我将关闭查询。 如果您有任何其他问题、请根据需要在内部联系 TI 精密运算放大器应用团队。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    很抱歉、我收到了客户的反馈。 您可以在下面评论一下吗?

    2.您能否介绍一些其他功率运算放大器或功率放大器、它们可以在100KHz 下工作、并提供高达8A 或10A 的高交流电流。  

    (Roland:我们已在 TI.com 上检查了产品、我们发现 OPA541只能满足其当前要求。 您还有其他解决方案吗?)

    3.我想"OPA549  似乎不够快、不适合您的应用。 请记住 、OPA549的单位增益频率 仅为900kHz"、电路增益为-1、带宽应为900kHz、这就是为什么在工作频率为100KHz 甚至10KHz 时会发生失真的原因。  此外、失真仅发生在负极部分、失真中的 dV/dt 看起来比正常波形快的原因也是如此。

    此致、
    Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    编程增益为-1表示噪声增益为2。 因此、在100kHz 时、OPA549只有14dB 的增益储备(环路增益)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我在 OPA549电路上进行了一些极点和零点补偿。 这并不是很好、但它能够输出正弦波、并且能够驱动0.5欧姆负载。 100kHz 时略有衰减、因为该器件的 BW 处于应用的低侧。  

    如果您仍有任何疑问、可以在 TI 内部与我联系。 我将关闭此查询。  

    e2e.ti.com/.../opa549-with-500mOhm-resistive-load-01212020.TSC

    最棒的

    Raymond