Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541
主题中讨论的其他器件: OPA541
您好!
我们的客户存在以下问题:
我使用 OPA549S 并构建具有单位增益和+/- 24V 电源电压的反相运算放大器、输入频率为100KHz、空载时输出波形正常、 但当负载为0.5欧姆时、输出的负极严重失真、请参阅附件、告诉我如何解决
此致、
Roland
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Roland、
仿真还显示了信号频率增加时的失真。 请参阅1kHz、10kHz 和100kHz 下的仿真:
e2e.ti.com/.../roland_5F00_opa549.TSC
OPA549似乎没有足够快的速度满足您的应用。 请记住、OPA549的单位增益频率只有900kHz。
Kai
您好 Raymond、
很抱歉、我收到了客户的反馈。 您可以在下面评论一下吗?
2.您能否介绍一些其他功率运算放大器或功率放大器、它们可以在100KHz 下工作、并提供高达8A 或10A 的高交流电流。
(Roland:我们已在 TI.com 上检查了产品、我们发现 OPA541只能满足其当前要求。 您还有其他解决方案吗?)
3.我想"OPA549 似乎不够快、不适合您的应用。 请记住 、OPA549的单位增益频率 仅为900kHz"、电路增益为-1、带宽应为900kHz、这就是为什么在工作频率为100KHz 甚至10KHz 时会发生失真的原因。 此外、失真仅发生在负极部分、失真中的 dV/dt 看起来比正常波形快的原因也是如此。
此致、
Roland
您好、Roland、
我在 OPA549电路上进行了一些极点和零点补偿。 这并不是很好、但它能够输出正弦波、并且能够驱动0.5欧姆负载。 100kHz 时略有衰减、因为该器件的 BW 处于应用的低侧。
如果您仍有任何疑问、可以在 TI 内部与我联系。 我将关闭此查询。
e2e.ti.com/.../opa549-with-500mOhm-resistive-load-01212020.TSC
最棒的
Raymond