This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4872:OPA4872:OPA4872 50R 终端会导致输入失真

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4872, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880383/opa4872-opa4872-opa4872-50r-termination-causes-distorted-input

器件型号:OPA4872
主题中讨论的其他器件: OPA695

尊敬的先生/女士:

我构建了以下电路。 第一级有三个 OPA4872、第二级有一个 OPA4872、最后一级有一个 OPA695、形成一个10:1多路复用器。
我总共有八个10:1多路复用器。 电源为+/-4V5。

我发现 R4上的输入(U1的输入)失真、或者对于方波而言可能不稳定。  

对于50R 输入终端(R4)、下面的方波为400kHz。

我拔下了电缆、信号看起来正常。 我已将50R 更改为1K、信号看起来更好、但仍然失真或可能不稳定。

对于1K 输入端接(R4)、下面的方波为400kHz。

有什么想法吗?

Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

     这当然很奇怪、振荡可能是您用来测量探针电容的原因? 您能否在放大器的输出端进行测量?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasan、

    放大器的输出也是相同的。 这就是我返回到输入并找到相同内容的原因。

    该电路包含8个相同的10:1多路复用器、其中包括第一级3x OPA4872、第二级1x OAP4872和第三级 OPA695。 总共有32个 OPA4872和8个 OPA695。

    我还感到奇怪的是、静态功耗比我预期的要高得多。 该电路在12V 电压下绘制0A45、约为5W4。  

    Joe、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    我正在关闭此主题、因为问题似乎已脱机。

    最棒的

    Hasan Babiker