This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用多个运算放大器将低振幅阻尼正弦波转换为放大的方波

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881457/converting-a-low-amplitude-damping-sine-wave-to-an-amplified-square-wave-using-multiple-op-amps

主题中讨论的其他器件:OPA141

尊敬的所有人:

我正在寻找一个能够将低振幅阻尼正弦波转换为放大方波的电路、以便能够使用 MCU 测量其频率。 要测量的频率通常在100Hz 至10kHz 的范围内、而且我更喜欢对 VCC 使用+5V 电压、对 VEE 使用 GND 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    这通常由比较器来完成。

    起始振幅是否始终为200mV?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 实际上、起始振幅并非始终为200mV、但按此顺序。 在不同的情况下、它的变化范围为50mV 至250mV。 此外、我知道可以使用 OPA141运算放大器系列来完成此过程、但我不知道如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反相放大器配置中所需的基本电路、在该配置中、您将共模设置为 VS/2。  反相放大器的增益将取决于最大输入电压值。  例如、假设电源电压为5V、则提供的最大值为250mV (pk)、理论上该值可能会增加10倍、并一直驱动到电源轨。  虽然许多放大器声称它们可以驱动到电源轨、但如果您尝试、会出现一些失真。  因此、您可能需要使用8倍至10倍的增益进行实验。  反相放大器的输出将连接到比较器的反相引脚、而 VS/2的共模电压将连接到同相引脚。  在某些时候、受抑制的正弦波将过于接近 VS/2的基准电压、而比较器的集成迟滞将阻止输出进一步切换。

    您没有为您的电路提供任何性能目标或预算。  我在随附的 TINA 原理图中为您提供了一个相对较低的成本选项。

    希望这有助于您快速入门。

    卡盘

    出于某种原因、我无法上传 TINA 文件。  我将在重新发布时重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    非常感谢您的回答。 你对我帮助很大。 我正在寻找尽可能高的性能、因此所需的预算不会成为问题。 您是否会再次尝试向我发送您的 TINA 原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Dampening-Sine-Detect.TSC

    抱歉、Reza

    我认为这是我上次尝试的结果。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!!! 非常感谢您的回答和支持。

    此致、