This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA656:计算两个 OPA656放大器级联用于跨阻放大器电路时的每个级增益

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OPA657, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900193/opa656-calculate-gain-at-each-stage-when-both-opa656-amplifiers-cascaded-for-trans-impedance-amplifier-circuit

器件型号:OPA656
主题中讨论的其他器件: OPA657TINA-TI

您好!  

我已经设法对2个级联 OPA656的电路进行仿真。 请帮我计算每个阶段的增益。 我知道、两者的增益是两者的乘积。  

谢谢  

e2e.ti.com/.../Final-Receiver-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    您的仿真不包含 OPA656、而是 OPA657。 这是一个很大的差异、因为单位增益稳定的一个和另一个不是!

    第一级提供4700的互阻抗、第二级提供10的增益:

    但您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../***.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    很抱歉、这是一个拼写错误、很抱歉。 感谢您的回复。  

    我需要在-3dB 时滚降60兆或更多、因此如果系统在该点之后不稳定、就可以了。 如何使电路稳定?  

    我认为第二级的增益为1+RF/Ri=11。  

    该系统的增益带宽积(GBP)是多少?   

    我对 TINA TI SPICE 非常陌生、不知道如何生成您设法生成的任一图形、您也可以在这方面提供帮助吗?  

    非常感谢  

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    很抱歉、这是一个拼写错误、很抱歉。 感谢您的回复。  

    我想我将我的回复作为新帖子发布给您。 除了这篇文章之外、我如何计算第一级的电压增益、是否可以仿真增益与频率间的关系图、即计算值与图值相同?  

    非常感谢  

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所缺少的是源极电容、没有该电容、任何东西都不会稳定-请添加到您的原理图并重新发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便提一下、这些+/-8V 电源太大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    由于第2级的电压必须为2.5V、因此要求电源电压为+/- 8。  

    我不确定源电容是什么意思。  

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、数字、您不需要为器件提供最大额定电源电压  

    在电流源输入上、没有该源电容就无法进行跨阻设计-没有理由再进一步设计、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我需要在电流发生器所在的位置添加一个类似1nF 的电容器吗?  

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    Michael 意味着您需要将传感器或检测器电容添加到 TIA 的原理图中。

    您是否看到 TI 正在提供 TINA-TI 培训视频?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不是很有技术意识、您能否举一个例子? 请。

    ***

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    没问题:-)

    您的原理图中的 IG1是什么? 测量电流来自哪里?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    我已在此处提交了我的文件。 测量电流来自何处意味着什么?  

    e2e.ti.com/.../0412.Final-Receiver-Circuit.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、第一级应该是光电二极管、我不知道如何仿真。 但电流来自具有 LED 的发送器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    您能说什么光电二极管吗? 我们需要光电二极管电容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai  

    其11pF。 我已随附数据表。  

    e2e.ti.com/.../2711594.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、***、

    正如 Michael 提到的、您为 OPA657使用的16V 电源将损坏器件。 您将需要关闭电源或切换到具有更高电源电压能力的器件。

    最棒的

    Hasan Babiker