This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4354:OPA4354带宽

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4354, BUF602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874289/opa4354-opa4354-bandwidth

器件型号:OPA4354
主题中讨论的其他器件: BUF602

大家好、

我们的客户测试了 OPA4354单位增益带宽性能、发现性能不如数据表。

他们还尝试使用 TI -Tina 来仿真带宽、并发现带宽小于200MHz。

您是否会帮助检查客户仿真结果是否有任何问题? 谢谢。

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上爱德华  

    实际上、很难确切地知道这里发生了什么、  

    规格表清楚地显示了增益为1时的250MHz、远远超出了您对100Mhz 增益带宽积的预期、  

    测量的图也显示了这一点-没有峰值?? 它引用了1k 欧姆的负载、这确实会有所不同。 这里的一个可行方法是、对于这种增益为1的情况、带宽扩展是简单的馈通。 我们以前在器件断电的情况下添加了馈通量、只是将其从测量数据中删除、将其视为虚构的 BW 扩展。 测试中采用小阶跃响应。 馈通将显示急剧尖峰、然后恢复到实际的 SSBW 设置上升时间。 (我首先测量 CLC110 S21、它远远超出了我的设计频率、馈通是那里的罪魁祸首)。  

    运行增益为1、1k Ω 负载的2011 TINA 模型显示大约160MHz、这对于100MHz GBP 更有意义。 我没有运行 LG 仿真来找到相位裕度、但1.6X 系数 非常常见(本文中的图4)、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    最后、OPA4354 Web 文件夹中存在幽默错误、不知怎么说、此处附上了100V 器件说明-您希望 CMOS 器件上有什么用途?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、我可能没有回答您的问题、但是  

    1、单位增益带宽高于100Mhz 可能会受到许多因素的影响(在这里、您还可以通过增大反馈 R 来增加带宽峰值、从而在环路周围引入更多相移、使极点返回到反相输入寄生 C)。  

    2、坦率地说、250MHz 看起来像是一个营销编号、而不是一个特别可靠的物理编号。  

    3.对于大于100Mhz 的器件,该器件的压摆率非常低。 因此、这些 BW 仅在低测试摆幅水平下非常平易近人。  

    高速四通道存在问题-隔离是一个问题。  

    1.这只是一项数据表验证练习-如果是这样,如果要测量更高的 SSBW,请考虑降低测试级别和/或增加反馈 R。  

    2.如果您确实需要大于200MHz 的四路信号,请找出实际的 Vpp 需求和负载,以及单位增益是否是限制因素。  

    3.单通道部件更易于使用>200MHz,如果需要单位增益,请查看 BUF602。