This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324:LMV324的 Tina-TI 模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMV324A, LMV324, LMV358A, LM324, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890636/lmv324-tina-ti-model-of-lmv324

器件型号:LMV324
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、LMV358ALM324LMV321A

您好!

是否有人可以向我发送 LMV324IPWR 的 TINA-TI 模型

谢谢

Manish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    我们没有适用于 LMV324的 TINA-TI 模型。 但我们有一个名为 LMV324A 的器件升级版本、其型号可从 http://www.ti.com/product/LMV358A/toolssoftware 获取。 请注意、LMV358A 代表双通道、LMV324A 代表四通道。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、Manish、在 TINA V11库中有一个 LM324模型、标题为1997、  

    在这里、您可以转到一个 V7模型文件、但是的、LMV324A 将是一个不错的选择、其中 LMV321A 单通道模型是2018年的更新、  

    e2e.ti.com/.../2845.LMV324.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi