This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301-Q1:支持差分到单端转换的隔离式电流感应

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/880935/amc1301-q1-isolated-current-sensing-with-differential-to-single-ended-conversion

器件型号:AMC1301-Q1
主题中讨论的其他器件: AMC1301

你好  

请指导我完成此查询。

我使用 AMC1301-Q1通过分流电阻器进行电机电流感应。 AMC1301的数据表建议固有 Vcmout = 1.44V。但根据 sba229应用手册《将差动输出(隔离式)放大器连接到单端输入 ADC》,如果我们仅使用差动模式,则输出包含8.2 *+/-250mV 的交流信号和1.44的直流失调电压。

如果我们将差分输出转换为单端输出、则使用外部 VCM 来提供直流失调电压。 在这种情况下、是否会绕过固有的1.44V 失调电压或将其添加到外部 VCM 中? (SBA229中的图3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    固有的1.44V 被"旁路"、因为提供给运算放大器输入的 VCM 是驱动放大器输出的 VCM。   

    我附加了一个 TINA 原理图、其中显示了一个差分+/-2V 输入信号通过差分至单端转换、正直流偏置为1.65V、增益为0.825。  e2e.ti.com/.../Differential-to-Single_2D00_Ended.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好、感谢您的快速回复。 您能否在我不熟悉运算放大器的情况下进一步说明这实际上是如何工作的?

    此致

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    放大器的工作方式是放大负输入和正输入之间的差值。 由于正负输入端都存在1.44V 电压、因此共模抑制比可消除该电压。  

    GAIN*(VOUTP - VOUTN)= VOUT

    我们提供了出色的培训系列、如果您想深入了解、可能会有所帮助。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex。