This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA592:ina592的数据表中有错误?

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873998/ina592-error-in-datasheet-of-ina592

器件型号:INA592

您好!

请参阅:
www.ti.com/.../ina592.pdf

我认为,图79中有一个错误。
输出端的电压为:
(V+) x 0、33
电阻分压器的影响。

此致

Axl Kretzschmann

Desy Zeuten
模板6
15738 Zeuten
德国
电话:0049 - 33762-77398
传真:0049 - 33762-77522
邮箱:axel.kretzschmann@desy.de

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Axel、

    感谢您的发帖。 你是对的。 由于12k 和6k 电阻器、输出实际上是 Vs/3。

    如果您需要 Vs/2、请将反相输入接地、请参阅下面的。

    我将与团队合作更新数据表。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      每天都做一个好的事 ;)