This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM321:标识为 RoHS 或非 RoHS 器件的标记

Guru**** 2521850 points
Other Parts Discussed in Thread: LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881069/lm321-markings-to-id-rohs-or-non-rohs-part

器件型号:LM321

我有一些较旧的电路板、我们需要将其标识为 RoHS 或非 RoHS。  是否有日期代码或封装标记可将安装的 LM321器件标识为 RoHS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您知道完整器件型号吗?  如果您不这样做、则可以使用顶部标记的图片。

    如果您在 TI.com 上浏览器件页面、您将看到 以下信息。  "NOPB"器件看上去符合 RoHS 标准、而其他器件则不符合 RoHS 标准。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    您是否有完整的器件型号? 您是否知道电路板或 LM321的大概使用年龄?

    顶部标记的样片也会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    这些器件是 LM321MF、这是一种5引脚 Sot-23类型的封装。  电路板已使用1-3年。  所有 LM321器件上的顶部标记为 A63A。  我不知道是/NOPB 选项。  感谢你的任何帮助。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾的是、需要底部的标记来查找生产日期代码。 LM321MF/NOPB 在2007年是 RoHS、但 LM321MF 甚至在今天也不是 RoHS。 没有明显的方法可以判断板载器件是否为/NOPB 或与顶部标记不同。 使用底部标记、我可以找到完整的器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron、

    此时我们假设不是 RoHS、因为我在采购文档中没有看到/NOPB 参考。

    此致