This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6484QML:LMC6484qml

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882045/lmc6484qml-lmc6484qml

器件型号:LMC6484QML
主题中讨论的其他器件:LMC6484

大家好、

我的客户希望将该器件用作反相缓冲器、ADC 驱动器和带通滤波器、以应对大约10KHz 的信号。 当器件配置为同相缓冲器时、6kHz 信号的器件典型噪声是多少?

您能不能就您的评论提供帮助。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、

    LMC6484的单位带宽为1.15MHz、其宽带噪声约为20nV/rt-Hz (请参阅下文)。

    假设您没有任何额外的滤波器、缓冲器配置的总噪声(G=1)将由宽带噪声决定、因此忽略1/f 噪声、可以使用下面显示的公式计算该噪声: VIN_Noise = ebb *√(BWN)= 20nV/rt-Hz*√(1.15e6*1.57)

    VOUT_Noise = 26.8uVrms 或161uVpp

    对于反相增益、G=-1、假设使用的电阻器为低值(~1k)、Vin_Noise = ebb *√(BWN)= 20nV/rt-Hz*√(1.15e6*1.57/2)= 19uVrms、因此

    Vout_Noise = 38uVrms 或228uVpp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marek、

    感谢您的参与。

    此致、Shinu Mathew