This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:INA125 VRefBG 引脚13

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891666/ina125-ina125-vrefbg-pin13

器件型号:INA125

我正在使用 ina125芯片制作一个具有六个通道的负载单元、并且电桥具有不同的电桥电压增益等、ina125芯片集所有功能于一体、性能良好。 我有几个问题。

VrefBG 引脚13是什么、因为它似乎是为外部电路提供基准电压-我不了解数据表说明-能否将电桥电压设置为我想要的电压?

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/431689?INA125-single-supply-issue

2-IIS 可以连接以使用电位器更改 IAREF 引脚5的输入、从而设置具有所需偏移的初始电桥电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    问题:

    可以将电桥电压设置为我想要的电压吗?

    答案:

    如果您要将精密电压基准用于 INA125的输入偏置、您有四种选择、即1.24V、2.5V、5V 和10V。 您可以在引脚13中选择1.24V 的引脚连接、引脚14中选择2.5V 的引脚连接、引脚15中选择5V 的引脚连接或引脚16中选择10V 的精密基准。 您的正输入电压轨必须大于您选择的基准电压。  

    问题:

    是否可以连接、使用电位计更改 IAREF 引脚5的输入、以设置具有所需偏移的初始电桥电压

    答案:


    IAREF 引脚必须是稳定的低阻抗电压基准、以应对温度、噪声和漂移时间。 如果要使用电位器、必须通过电压缓冲器连接电阻分压器。 电压缓冲器的输出将为您提供低阻抗要求。 IAREF 引脚内部连接到 A2中 V-点处的30kOhm 修整电阻器、请参阅数据表的第一页 、参阅所附图像。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、它已对该设置进行了大量澄清。