This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2141-Q1:封装更小的器件

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2141-Q1, OPA197-Q1, OPA990, OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881648/tle2141-q1-smaller-package-device

器件型号:TLE2141-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA197-Q1OPA990OPA2991

您好、先生、

我的客户正在寻找具有以下要求的 OPAMP:

1.汽车级。

2、压摆率高于4V/us。

3. MSOP8封装。

我尝试在 TI.com 上搜索、但我只能找到 TLE2141-Q1、但它的封装对于客户来说太大了。

你有其他建议吗?

非常感谢、

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我将把您的问题转交给我们的精密放大器营销团队。 他们处理此类问题、其中一人一旦有机会研究设备、就应该能够响应您的请求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的参与。 我们有多款汽车级器件可满足您的要求。 我不确定其他关键规格是什么、但我想向您介绍 OPA197-Q1。  

    希望这对您有所帮助。 我很乐意帮助解决任何其他问题或疑虑。

    最棒的

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我忘记列出一个重要规格:

    1.汽车级。

    2、压摆率高于4V/us。

    3. MSOP8封装。

    4、V-/+需要高于+/-20V。

    OPA197-Q1仅为18V。

    你有其他建议吗?

    非常感谢。

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    请允许我自我介绍一下。 我叫 Soufiane、负责精密放大器的汽车部分。  

    您可能知道、与 SOIC 相比、MSOP 封装略显新。 大多数 Excalibur (较旧的工艺技术)由于芯片尺寸较大、不采用 MSOP。 因此、在我们的产品系列中找到采用该封装且能够在40V 和 Q1级电压下工作的运算放大器是一项挑战。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Soufiane、

    感谢您的解释。

    那么、如果我正在寻找具有以下条件的更小运算放大器、那么 TLE2141-Q1是最小的解决方案?

    1.汽车级。

    2、压摆率高于4V/us。

    封装更小。

    4、V-/+需要高于+/-20V。

    我看到 OPA990非常小、支持40V 电压、但它不是 Q 级解决方案、我们是否要将其作为 Qgrade 器件?

    非常感谢。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick

    有一个称为 OPA2991的通用运算放大器、这是一个将在第二季度 RTM 的双通道。 单通道可能会在2021年底推出。