This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV772:lmv772的数据表(修订版 F)存在一些错误

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891523/lmv772-there-are-some-error-on-datasheet-rev-f-of-lmv772

器件型号:LMV772

您好!  

 我认为数据表 lmv772中存在一些错误。 我下载 lmv772的数据表、版本 为"SNOSA04F–2004年5月–2010年9月修订版"

我发现可能存在一些错误:

第16页:

第19页:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    第16页的问题1。  

    你是对的。 应为 R2 in fo = 1/(12*PI*R2C)。 原因是:

    在直流和低频时、Vout/Vin =-R2/R1。  

    当 R2和 Xc 的阻抗相等时、增益开始在-3dB 点降低、这会产生极点。 R2 = 1/SC 或 FP = 1/(2*PI*R2*C)。

    第19页的问题2。  

    您也是正确的。 R1和 R4应该已切换、请参见下图。 您可以通过应用叠加方法来解决底部电路。  

    感谢您指出错误。 我将记下它。  

    最棒的

    Raymond