This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA118:通过使 REF 引脚电压低于负电源轨2mV 来减少偏移

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA818, INA118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900481/ina118-reducing-offset-by-taking-ref-pin-2mv-below-minus-rail

器件型号:INA118
主题中讨论的其他器件:INA819INA818

您好!

1) 1) INA818和 INA819之间的唯一区别是外引脚吗? INA818是 INA118的高级版本。 与 MPX10DP 压力传感器一起使用。

2) 2)应用采用 MPX10DP 压差传感器(范围为0mV 至40mV)(减去压力传感器的直流失调电压(20mV)-求解)、差分端到单端放大1000以进入 ADC (范围0V 至5V)。 INA118在0V 至5V 电源轨上。 它们希望 INA118/INA818具有0V 至5V 的单极输出。

INA118出现了一个较大的直流偏移问题。 这可以通过转至 INA818来减小(除非您建议更好的方法)。

但这让我感到奇怪...

如果我需要使用低阻抗缓冲器将 REF 引脚的电压低于 V-轨几毫伏(以减小直流偏移)、这肯定会导致问题(或者、如果电压更像二极管压降、会发生这种情况吗?)?

显而易见的答案是:如果您可以将 REF 引脚置于 V-以下、那么为什么不使用更负的电压为 INA118供电。

没错、这就是我们现在将在修订版2上执行的操作。

但是正如我说过的,我想  

是几 mV -过大?

谢谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否发布原理图?

    是否确定失调电压问题不是来自压力传感器?

    是的、这两个 INAS 在引脚分配上都是唯一不同的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢-但我不会发布原理图。

    --------

    是的、压力传感器具有~20mV 的直流失调电压。 最重要的是从0mV 到40mV 的压力值。

    我设法移除了该直流偏移。

    --------

    这个问题实际上是关于 INA 基板上电阻器网络以及我对使 REF 引脚低于 V-的好奇心。

    图2)输出 失调电压的可选修整让我想到它。

    图5)单电源桥式放大器显示了 GND 上的 REF 引脚-与 INA118负电源相同。

    如果在图5的电源系统上使用图2的修整方法、会发生什么情况。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您指的是哪些数字?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    问题:

    这个问题实际上是关于 INA 基板上电阻器网络以及我对使 REF 引脚低于 V-的好奇心。


    当您移动 Vref 时、基本上会将 INA118的输出偏移 Vref 量、但 Vref 偏移需要在 V+和 V-电源轨范围内。 如果您将 Vref 设置为低于 V-、INA118将不会在线性区域中运行、请参阅输出电压要求。  

    我有 Kai 所说的相同评论、我无法弄清楚您所指的是哪一个图2。 我看到了图5。 Anwyay、我在下面附上了 Tina 仿真、您可以根据自己的问题对电路进行仿真。  

    封闭为 INA118仿真:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA118--04272020.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对各种图的引用感到抱歉。 我发现我的计算机上的 INA118数据表已于2009年下载。 最新的数据表完全不同。

    此致、

    Peter