This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6012:THS6012电源焊盘

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891706/ths6012-ths6012-power-pad

器件型号:THS6012

您好!

1 μ°我想知道功率垫塑料 SO (DWP)封装和 Microstar Junior (GQE)封装的热阻。

根据您的看法,从热的角度来看,哪种封装最好?

2 μ°我使用的是 DWP 封装、我遇到了热问题(热关断触发器)。

我使用数据表中为散热焊盘定义的封装尺寸、过孔大小和数量相同。

我是否可以增加过孔数量(通过减小其直径)?

我可以增大焊盘的尺寸(焊层增大)吗?

您能给我什么建议来改进电源板的散热?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bruno、  

    我们似乎不再提供 GQE 封装(未在器件的产品页面中显示)。 在电路板上进一步散热方面、我建议查看此器件的 EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ug/slou034/slou034.pdf

    请按照第1.8节所示的所有步骤操作、第3步提到了如果需要进一步散热、则在电路板上添加过孔。

    最棒的

    Hasan Babiker