This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2990SIDGSR

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/888257/opa2990sidgsr

主题中讨论的其他器件:OPA2990

您好、TI 专家、  

您能否告知我们 OPA2990S 关断引脚上的内部下拉电阻器的大小。 如果没有这方面的知识、我们就无法设计用于驱动此引脚的外部电路。  

非常感谢!

最好的,Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    将下拉电阻器视为灌电流。 典型电流为500nA。 因此、我建议设计在大于1.2V 但小于 Vs 和小于20V 的电压下驱动5uA 的电流。 此10X 典型值包括大量设计裕度。  

    如果必须使用欧姆值、请使用1.2V/5uA = 240k 欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我测试了一些样本、关断引脚是我预期的灌电流(对于大多数 Vs 和 VSD 值)。 但是、引脚电流比这更复杂一些。 当 Vs 为零时、关断引脚电流为零。 随着 Vs 增加到大约2V、关断引脚的电阻从开路下降到1M 欧姆(对于低 VSD 电压)。 高于 Vs = 2V 时、SD 引脚的电阻变为恒定(样本大约为1Mohm)。 固定灌电流电平随 Vs 变化、直到 Vs 约为3.5V、然后固定灌电流变为恒定。

    Vs=0V、Vs=2.7V 时关断电流与电压间的关系。  六种温度

    Vs=5V、15V、40V 时的关断电流与电压间的关系。  六种温度

     至少1.2V 时的设计目标为5uA、 1.2V/5uA = 240k 欧姆时的设计目标仍然良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的确认和澄清。 我不能说您非常感激。 我们非常赞赏这种严肃态度。

    由于我与您有联系、我将借此机会建议您查看关断引脚的定义。 它是一个负关断输入、表示当引脚为低电平时 IC 进入关断模式。 但情况并非如此。 因此、我建议您删除 IC 符号中关断引脚名称上方的否定行、以使其更加清晰。  

    当该引脚为高电平(非低电平)时、OPA2990实际上会关断。

    在同一主题上、我们收到了 有关 OPA2990SIDGSR 何时准备好进行全面生产的不同指示。 首先是去年11月,然后是今年2月,现在似乎又被推迟了。  

    当他们真正希望在正常生产和正常采购中发布此产品时、我是否可以让您在源代码处进行检查?

    再次感谢。

    最好的,Christian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

     将删除否定行。 此更正已在进行中。 我将检查发布日期估计值;这可能需要几天的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    4月末的目标是将产品推向市场。