This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6212:PLC 通信控制解决方案

Guru**** 2633005 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900571/ths6212-plc-communication-control-solution

器件型号:THS6212
主题中讨论的其他器件: THS6222

尊敬的专家:

我的客户正在从事一个新的 PLC 通信控制项目。 使用的是 TI 的 THS6212。 但发现了一些有关通信距离的问题。 您是否有关于该问题的应用手册、我想 THS6212是合适的器件、还是 THS6222是更好的产品替代产品?

此外、要了解 TI PLC 通信解决方案、您是否有一些有关 PLC 解决方案的技术材料要与我们分享? 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqi、

    THS6222是 THS6212的升级版。 我链接了一个视频、其中讨论了这两个部分之间的一些差异:

    www.youtube.com/watch

    遗憾的是、我们没有关于该主题的任何应用手册、但您可以在 THS6222数据表中找到一些 PLC 解决方案。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Babiker、您好!

    感谢您的支持。