This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR117:来自分流电阻器的 OPAMP 输入。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882080/xtr117-opamp-input-from-shunt-resistor

器件型号:XTR117

您好!

对于 XTR117、我将使用250R 分流电阻器。
我将在电阻器上读取1-5 V 的值。
这有两种方法。
我应该使用什么?
方法1:电压跟随器
 
方法2:仪表放大器
 
你有什么建议?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bekir、

    XTR117是2线制变送 器、I_RET 引脚必须允许相对于环路电源接地悬空、请参阅下图。 根据您的应用、您可能必须使用仪表放大器。 随附了有关4-20mA 变送器的2线和3线应用手册。  

    e2e.ti.com/.../6371.4_2D00_20mA_5F00_Basics.pdf

      最棒的

    Raymond