This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:输入电阻(Rin)与温度的关系

Guru**** 2926530 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301-Q1, ISO224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873631/iso224-input-resistance-rin-relationship-with-temperature

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件:AMC1301-Q1

大家好、

我们有一位客户询问 数据表中的输入电阻(Rin)规格。
输入电阻指定为1.25 Mohm (典型值)和1 Mohm (最小值)。 输入电阻是否随温度变化?
如果是、则是多少? 这对于客户的设计很重要、因为任何温度漂移都可能影响整体系统精度。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢!

Jonathan
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您发帖。  

    我将与我的同事聊天并告诉您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与任何电阻一样、温度范围内将存在一定程度的漂移。 然而、这个器件输入结构上使用的电阻器具有极低的漂移、特别是与 1.25Mohm 典型值的大输入阻抗相比。 此外、从统计角度来看、接近最小值1Mohm 的器件并不常见。 为了最大限度地减小增益和偏移误差、请保持感应电阻器尽可能小、并考虑执行校准以实现更佳的性能。

    可以加载此 Excel 计算器来计算隔离式放大器的预期增益和偏移误差: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/815789/3019110#3019110

    它当前已加载 AMC1301-Q1的数据表规格、但我们将很快发布一个新的改进版本、该版本具有 ISO224的预加载配置。