This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224:旁路电容器的建议值

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873017/lm224-recommendation-value-for-bypass-capacitor

器件型号:LM224

尊敬的先生。

数据表介绍了旁路电容器的建议值

0.1 μ F。 但是、我的客户正在考虑改用更小的值

为0.0088uF ~ 0.011uF。

设置旁路电容器这样小的值是否没有问题?

2.请说明建议值的范围(如果有)。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    最小旁路电容为零。 LM224不需要电容器。

    在应用电路中具有良好的相位裕度(稳定性)始终是一个好主意。 在没有旁路电容器的情况下更是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki、您好!

    这一点取决于实际电路以及 LM224在其输出端看到的负载。 您能否发布原理图? 输出端连接了什么负载? 此外、LM224是如何供电的? 线性稳压器、开关还是电池?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San。  

    非常感谢您的支持。  

    我已获得原理图和电源信息。  

    是否可以联系我的私人邮件、因为原理图是一种机密类型?

    我的邮件地址:

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    您可以在完成朋友请求后私下共享信息。 将鼠标悬停在用户名上并选择请求友谊。 请注意、Kai 不是 TI 员工。 但是,他的建议是很好的。 我将向您发送友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron-San 和 Kai-San。  

    非常感谢您的所有支持。  

    我尝试通过私人邮件发送客户的原理图和电源信息。  

    您收到了吗?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    消息已接收