This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7221:器件软启动、施加 V+和 V-之间存在延迟

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331, TLV1701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/879096/lmc7221-device-soft-start-with-delay-between-applying-v-and-v-

器件型号:LMC7221
主题中讨论的其他器件:TL331TLV1701

团队、

我的客户希望在施加 V+电压和 V-电压之间存在延迟的情况下实现某种软启动。
施加 V+和 V-之间的延迟为150ms。

  • 您是否看到此延迟有任何问题?

它们希望为器件提供+15V 和-15V 电压。 正如我看到的、该器件的最大电压范围为16V (V+减去 V-)

  • 我对数据表的理解是否正确?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Franziskus

    只要不违反任何绝对最大值条件、施加 V+和 V-之间的延迟就不会成为问题。  需要关注的一个方面是施加到输入端的电压。  输入不得超过电源引脚0.3V。

    第二个问题与最大绝对电源电压为16V 有关。  这意味着 V+和 V-之间的差值永远不能大于16V。  如果客户想要向 V+施加+15V 电压、并向 V-引脚施加-15V 电压、则电源电压为30V、违反了绝对最大额定值。  如果这些是系统所需的电源电压、我建议使用 TL331或 TLV1701等器件、这些器件也是可接受高达36V 电源电压的集电极开路器件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Chuck!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    有关应用 V+和 V-之间的延迟的快速后续问题:

    这种说法是否普遍有效?
    我有几个其他比较器和运算放大器、它们是同一讨论的一部分。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何,我也会提出同样的意见。  您实际上只需要查看连接到输入端的内容、以确定延迟是否是一个问题。

    当存在导通延迟问题时、另一个好建议是将电阻器与输入串联或使用具有失效防护输入的器件。  我们的许多新比较器、如 TLV701x/2x/3x/4x、都集成了此功能。  在绝对最大值表中查找此值的一个好方法。  如果输入引脚额定电压与电压值相关、而不是与 VDD、VCC 或 V+相关、则无论电源如何、都可以向输入端施加电压。  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、

    此帖子可能会让您感兴趣:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    Franziskus

    如果您需要任何其他信息、请告知我们。  否则、我们将认为这已关闭。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck 和 Kai!