This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV934-N-Q1:可提供14SOIC 模拟评估模块?

Guru**** 667960 points
Other Parts Discussed in Thread: OPAMPEVM-SOIC, LMV934-N-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891461/lmv934-n-q1-14soic-analog-evaluation-module-available

器件型号:LMV934-N-Q1
主题中讨论的其他器件:OPAMPEVM-SOIC

请告诉我该14SOIC 评估模块的器件型号是多少

TI 器件型号 LMV934MAX/NOPB

IC 运算放大器 GP 4电路14SOIC

我从 TI 获得了模拟评估模块 OPAMPEVM-SOIC 、但 没有该封装:14SOIC

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    该 EVM 与14引脚 SOIC 兼容。 只需将14引脚器件的引脚1与16引脚封装的引脚1对齐即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    LMV934-N-Q1仅采用 PW 封装。 我相信您说过您已经拥有 SOIC 板。 您可以申请 LMV934MAX/NOPB 样片来试用。 它们不是 Q1、但可用作早期测试的替代器件。 我将尝试查找 EVM 板的 PW 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    电路板的 PW 封装版本。  

    http://www.ti.com/tool/OPAMPEVM-MSOPTSSOP