This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2189:长期稳定性

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2189

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/881626/opa2189-long-term-stability

器件型号:OPA2189

请告诉我们 OPA2189的长期稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗? 您对什么长期感兴趣? 即使正在获取数据(不可能)、处于采样模式的器件也会排除此时的实际测量数据(除非您有时间机器)。  

    我会说、在实验室对斩波器进行的实际测量表明、由于实验室设备的原因、测量出的漂移更有可能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 参数的长期稳定性取决于在高温烤箱中进行的新产品的最高效(HTOL)过程中看到的参数变化。  

    在规格以零为中心或平均值的情况下、如 Vos、Vos 漂移、Vref、AOL、 等、它们在25°C 时的使用寿命可能超过10年、但以下条件可能会发生变化:

     最大(最小) PDS 指定值的+/-100%

     如果参数指定为绝对值、例如 Iq、压摆率(SR)、ISC 等、它们可能 会在25°C 时超过10年的使用寿命变化、直至:

     最大(最小) PDS 指定值的+/-10%

    因此、对于最大初始 Vos 为+/-5uV 且最大漂移为+/-0.05uV/C 的 OPA2189、它们可以分别移动高达+/-5uV 和+/-0.05uV/C。  这意味着、例如、如果特定单元的初始 Vos 为3uV、漂移为0.01uV/C、则  在25°C 下运行10年后、Vos 可能会高达3uV+/-5uV = 8uV 或-2uV、而偏移漂移可能会高达0.01uV/V+/-0.05uV/C = 0.06uV/C 或-0.04uV/C  如需更多信息、请参阅随附的演示文稿。

    e2e.ti.com/.../2352.Long_2D00_Term-Stability.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、这是一个相当保守的估算-在完整的初始规格范围内具有长期漂移。 对于斩波器、初始25C 值的实际单位单位长期漂移要低得多。  

    多年来、没有太多的图来测试这一点、但这里有一个-遗憾的是、该图在该人死亡的同一天结束、获取数据。

    https://www.renesas.com/us/en/www/doc/application-note/an1729.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Michael 回答正确、具有长期漂移与完整初始规格匹配是一个非常保守的估算、实际参数变化要低得多、尤其是在 OPA2189等斩波放大器中、其中包括漂移在内的 Vos 误差会持续得到校正。 但是、这些是基于 HTOL 测试数据的产品鉴定中使用的最大允许漂移、因此、我们唯一可以放心地说的数字没有泄露每个新产品的实际 HTOL 测量数据、 TI 内部政策禁止我们这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LTC2058中、我还在88天内偶然发现了另一个测量的数据图-同样、基本上在初始值处是平坦的、