This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2377-Q1:在℃(25 μ V、50%RH)条件下观察到 OPA2377-Q1发生了一次异常 Vos 漂移、这种情况如何发生?

Guru**** 2592520 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2377-Q1, OPA377-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891241/opa2377-q1-one-abnormal-vos-shifting-of-opa2377-q1-was-observed-at-ambient-25-50-rh-condition-how-could-this-happen

器件型号:OPA2377-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA377-Q1

你(们)好。

OPA2377-Q1用于我们的一个汽车级项目、我们观察到 Vos 偏移异常。 希望我们可以在这里获得一些支持。

根据 数据表、OPA2377-Q1的 Vos 应小于1mV。

  • V_tp223 = Vcc·R207 /(R207 + R203) = 3.75mV;
  • V_tp223 - V_tp226 ≤1mV (典型 值0.25mV)  
  • GAIN_A = R202 / R201 = 66.7

因此、V_tp227应等于3.75mV * 66.7 = 250mV、即基于5、000个样本的测试数据。

但是、我们发现一个异常样本、 首次测试时 V_tp227 = 255mV、几天后在没有任何操作的情况下更改为~140mV。

我们 在  这个异常样本中测试了一些电压电平、这导致了一个猜测、即这个 OPA 的 Vos 在以某种方式变化。

  • V_tp223≈3.7mV;
  • V_tp226≈2.1mV;

我能否得到一些专业意见,认为这种现象可能是什么原因? 以及我们如何检测和防止它。

提前感谢。

杨凡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨凡

    首先、您未正确粘贴图片、因此我无法确定您使用的电路配置-您需要使用"插入/编辑版材僵尸网络"。   

    话虽如此、OPA377-Q1的最大 Vos 为+/-1mV、仅适用于低于正电源轨1.3V 或更多的输入共模电压 VCM -请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨帆、您好!

    请发布原理图。

    Kai