This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217:电源轨纹波或噪声要求

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891600/ths3217-power-rail-ripple-or-noise-requirements

器件型号:THS3217

您好!

 

我的客户正在为 THS3217设计电源树。

为了保持数据表中指定的性能、需要遵循任何电源轨纹波或噪声要求?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuhiko、

    您是否阅读过数据表的第11节"电源相关建议"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、

     

    感谢您的回答。

    我将要求我的客户首先阅读数据表的第11节。

    然后、如果他们仍然有具体问题、我将再次发布。

     

    此致、

     

    希拉诺